LVDS IC(DS90UB925Q及DS90UB928Q)在软件上有没有误码检测滤除功能可以设置?比如当某几个周期内的信号异常时对数据进行丢包处理之类的功能?
静电干扰可能会导致IC在几个周期内信号出现异常,在软件上是否有方法可以屏蔽掉?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LVDS IC(DS90UB925Q及DS90UB928Q)在软件上有没有误码检测滤除功能可以设置?比如当某几个周期内的信号异常时对数据进行丢包处理之类的功能?
静电干扰可能会导致IC在几个周期内信号出现异常,在软件上是否有方法可以屏蔽掉?
925有CRC error的检测功能,可通过读取状态寄存器0x0A,0X0B以及0x0C,当数据异常时,可配置寄存器0x04 bit[5]=1进行reset。
你好!谢谢,CRC是针对回传通道吗?
如果我们的视频信号(RGB)受到干扰了,也能检测出来吗?
CRC是针对多通道的,不仅仅是回传通道。。如果视频信号(RGB)受到干扰了,是可以检测出来的。。但是这个在设计PCB时要注意隔离,降低MCU的辐射,原理设计要注意滤波,受到干扰的机会是很小的。。
谢谢
检测出来可以实验丢包吗?不让视频出现异常
隔离的只能是对干扰源的隔离吗
我们回路滤波做的不多,等同于没处理,LVDS信号上滤波也只是串共模电感。有什么好的建议没?
目前我们的机子太容易受干扰了。1KV静电都会闪屏。所以查起来没方向感