This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、在RMII模式,MCU连接RX-DV,未连接 CRS-DV。
2、RBIAS安装4.7KΩ 1% 电阻。
3、PFBOUT、PFBIN1、PFBIN2 连接到DC3.3V电源。
以上连接。实际使用时网络可以连接。长时间老化测试,18年开始小批量生产,正常工作。 以上使用有问题么? 是否可以使用?
您好,您的意思是想确认下CRS-DV 悬空处理是否会有什么风险是吗?目前是正常工作的,是这个意思吗?
通常建议是将PHY的CRS-DV接到MCU的CRS-DV端。
1、遇到的问题
客户投诉23年3月LAN不能连接。不良品投诉约40PCS。生产日期2021年5月~9月,不良IC 标记09C1EVT。
1.1)按照以上线路,生产完成3000PCS设备,生产检查LAN连接OK,能不能销售?
1.2)不良品IC 用350°C加热,之后在-20°C~70°C 环境LAN 缺陷消失。这是为什么呢?
2、线路优化
分析时,查询到以上3点与推荐线路不同。
修改为新的线路,帮忙确认正确么?
您好,350度已经超过了芯片的最高焊接温度了吧,我们大多数芯片的焊接温度峰值最高是260度。
所以不良品基本上都是350度加热的器件吗?不使用350度加热的器件有没有出现不良?
关于线路,您可以直接参考DP83848 EVM板子的原理图,请参考附件。
你好!
生产时在260°范围内。
修理时,使用350°C 热风台取IC(类似电洛铁)。换新IC 不良现象消失,重新换为不良IC (A-B-A 交换IC)不良现象消失。
1、在RMII模式,MCU连接RX-DV,未连接 CRS-DV。
数据手册使用CRS-DV,此处使用RX_DV有没有问题?和CRS_DV 的不同之处?
2、RBIAS安装4.7KΩ 1% 电阻,有什么问题? (数据手册要求为4.87KΩ1% )
3、PFBOUT、PFBIN1、PFBIN2 连接到DC3.3V电源,有什么问题? (数据手册要求不连到电源)。
抱歉回复晚了。
关于电路连接,首先RBIAS建议 4.87kΩ +- 1%阻值,同样PFBOUT、PFBIN1、PFBIN2 的连接也建议参考数据手册中的连接方法。不建议脱离手册中的电路图,保证其长期稳定工作。
那关于CRS-DV,按照RMII的协议要求,是需要连接的。
综上,我们在硬件电路设计的时候,需要遵循协议要求,按照数据手册给出的推荐电路去搭建。
否则后期可能会遇到一些问题,也不好调试。