Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
本设计也是参考6678的demo电路设计,本项目使用了4个时钟,姑且就命名为ABCD四个,问题有
1 A输入时钟采用25MHZ 3.3V有源晶振输入, 时钟输出0通道为100MHZ,1通道为156.25MHZ,2通道为66.667MHZ,3和4通道为100MHZ,其中0通道时钟作为B通道的时钟输入,链接引脚为(PRI相关引脚),自己配置相关的寄存器,查看计算公式,发现,156.25MHZ和66.667MHZ的计算会有相互冲突,因为分母中有一个参数是由公用的寄存器5设置,分子也是公用的寄存器6设置。利用CDCE62005软件设置,发现不能配置小数点的频率(例如我要输出100M和66.667MHZ,软件不能仿真出来,但是实际上可以设置,目前已经测试过)。问题请帮我核实是不是不能同时输出100MHZ,156.25MHZ,100MHZ。
2 C通道的时钟跟A通道时钟同源(只不过是通过一款时钟扇出芯片,分别配给A和C),D通道的时钟来源与B一样。调试中发现,下载同样的程序出现的问题有:
2.1 A通道和B通道一旦程序下载完毕,PLL LOCK引脚至高,但是C通道和D通道却不是(这个现象今天才发现,因为昨天下载的时候是可以的),在我多次的下载程序下(程序相同),D通道的PLL LOCK引脚正常,但是C通道PLL lock还是低电平,为何? 在这里发现有一个说是读寄存器会有影响,是否真是这样。说明我是负责硬件的,程序由软件人员编写,自己是刚刚换工作,才明白此家的硬件还需要负责告诉寄存器的配置。 所以希望找到最终原因,但是我需要说明的是同样的程序在另外一个板子上下载,测试通道。 www.deyisupport.com/.../156050.aspx
2.2 在CDCE62005中有一个charge 功能,好像是设置电流的,请问这个有何功能? 是否可以实现时钟输入幅度过小,输出的幅度可以增大的功能。