This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RS485虽然是通过差模信号进行传输,但是也有一定的共模范围,一般为-7V到12V,因此在有时也会将两个信号地相连,保证共模电压在正常范围以内。
同时,信号地相连也为共模信号提供了一个对地的低阻抗回路,防止其以辐射形式返回源端导致EMI干扰
您好 我的意思是 假设有A B两个板块 他们的CAN口都做了隔离 假设A板的隔离后的地是GND_ISO_1 B板隔离后的地是GND_ISO_2 那么这两个地是不是应该共在一起?
由于485一般应用在工业比较恶劣环境中,传输距离也比较长,不进行隔离的话会有可能因为两边地电位差产生地回流。也可能因为环境恶劣会存在高压危险。
这个信号地互联是通过专门的地线,还是使用线缆的屏蔽层呢?
另外,很多RS-485接口除了A,B口外,还留了FG接口,FG接口在PCBA内部是接机壳还是接信号地?
个人认为是接信号地,但是有些地方又说是接机壳。