请问题一下,
1、DS90UB927Q-Q1与DS90UB928Q-Q1配对使用的方案有产品上市了吗?架构如何?是不是有相关的产品信息?
2、目前我的案子中LVDS信号对静电干扰抵抗很低,一直没解决。关于LVDS信号的抗干扰能力有什么建议?除了阻抗匹配等布线规则外,是否有特殊的回路可以使用追加。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问题一下,
1、DS90UB927Q-Q1与DS90UB928Q-Q1配对使用的方案有产品上市了吗?架构如何?是不是有相关的产品信息?
2、目前我的案子中LVDS信号对静电干扰抵抗很低,一直没解决。关于LVDS信号的抗干扰能力有什么建议?除了阻抗匹配等布线规则外,是否有特殊的回路可以使用追加。
928输出的差分对电阻要紧靠928,而不是接收端IC,这个电阻的位置很重要的
LVDS输出约3.5mA,流过此电阻,产生350mV电压到输入端,LVDS接收接口为高阻抗,输入线上并没有流过太大的电流。
如果把匹配电阻移动到前端,那样的话会有很长的一段传输线上几乎没有电流,电流小的传输线应该是更容易受到辐射干扰吧?
只是个人理解
你说的对呵,抱歉啊,DS90UB928的内部差分输出端口是已经具有差分终端电阻的,这样的话确实不需要在928临近放置100欧终端电阻,该电阻需要放置在接收IC相关引脚旁。
实在是不好意思!
没关系,谢谢关注。
我们这个架构静电上遇到了很能大的问题,一直没解决。
认为LVDS信号受到干扰了,输出输出一共6对差分信号都会受影响。没什么好方法处理,这个IC有已经有上市的产品在用了吗?想了解下其它产品的架构,看下我们是不是什么地方做的不足