This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,OpenLDI全称是Open LVDS Display Interface。和LVDS是兼容的,通常我们认为openLDI就是LVDS接口,不需要电平转换。
您的具体应用是什么?可以将您的应用描述下,大家一起分析。
目前在用DS90UB924(输出是OPENLDI)的解串芯片和后端显示匹配使用,只考虑输出接口的话,是否可以用DS90UB928(LVDS)直接代替。两者摆幅电平是不一样的。
您好,928的LVDS(openLDI)输出也是典型值为400mV和600mV呢,和924的openLDI输出是一样的幅值。
您是不是不是参考的最新版本的数据手册?我看了下928和924的LVDS(openLDI)输出幅值是一样的。
哇塞, ti规格书也会有问题,
928规格书 C版和B版在这块的参数真的不一样,但是变更记录里也没有说明。。
在问下,928与924除了支持频率不一样,还有哪些区别,看官网价格差的挺多的。
:)参考数据手册时候建议直接在产品主页进去,下载最新版本的数据手册,因为数据手册也会不断更新,所以注意查阅最新版本的哈。
924和928的主要区别就在于支持的像素时钟PCLK不一样,924支持PCLK的频率最大为96Mhz,而928的PCLK最大85MHz。