Part Number: DS90UH941AS-Q1
Hi,TI
现想在LCD侧放置蓝牙模块,请帮忙确认941和948是否可以通过GPIO[0:3]或者D_GPIO[0:3]口传输UART。
假定UART速率为115200bps
框图如下

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UH941AS-Q1
Hi,TI
现想在LCD侧放置蓝牙模块,请帮忙确认941和948是否可以通过GPIO[0:3]或者D_GPIO[0:3]口传输UART。
假定UART速率为115200bps
框图如下

您好,参考GPIO forward channel 和back channel能支持的速率:
从941传输给948 为forward channel,那么GPIO能支持的频率为1/4 PCLK.
您的应用中PCLK是多大频率?

您好
pclk大概100MHz
BC的normal GPIO(4ch)是133K
fastGPIO(4ch)是800K
因为蓝牙的UART是双向的,FC和BC都需要考虑
没理解这个BC的GPIO速率和UART速率如何转换,应该如何确认能否传输?
125MHz的PCLK的话,forward channel 的GPIO data rate在single link下能支持1/4*100=25Mhz。dual link模式下1/8*100=12.5Mhz。所以FC传输没问题。
同样BC传输的话,为了保证更大的余量,建议使用fast GPIO mode能支持到800kbps。
没理解这个BC的GPIO速率和UART速率如何转换,应该如何确认能否传输?
不需要转换,主要是看GPIO在FC和BC传输的时候是否能支持到UART的速率就可以。
同样BC传输的话,为了保证更大的余量,建议使用fast GPIO mode能支持到800kbps
您好,式样中fast GPIO mode,fGPIO_BC的频率是800kHz,可以理解为800kbps吗?
是的,指的是bit rate,我看了下948的数据手册,直接给出的是GPIO bit rate,参考下面电气特性。