读完手册后,请问
(1)是如何实现占空比1:4表示'0 ’、占空比4:1表示'1’的 这个配置程序中SDATA输入的,若按照串行的5‘b10000表示'0',5‘b11110表示'1',程序将非常冗长。
(2)State2到State3 后需要等待至少10ms,这10ms是否也需要输入 类似占空比1:4表示‘0 ’ 、占空比4:1表示‘1’的这个类型的数据,还是直接全部输入0 便可?
(3)按照自己的思路编完程序,烧入FPGA后,测得两个输出端同为高电平,没有理想中360MHZ一高一低的时钟信号,这是为什么?