Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
各位论坛里的高手:
大家好!
公司最近一个项目上用到了CDCE62005这个芯片,在调试的过程中遇到了PLL不能正常锁定的情况。
板子上CDCE62005的原理框图如下:
参考时钟是来自于别的模块,在调试过程中暂时用信号发生器来代替了。
我的调试过程大概如下:
1、我自己的板子上实际的输入和输出设置如下:
环路滤波器的设置如下:
软件生成的寄存器值如下:
REGISTERS
0 EB860320
1 EB860301
2 EB860302
3 EB800003
4 EB800114
5 18040BE5
6 149E0126
7 BD91FDE7
8 80001808
把这个配置写入到CDCE62005之后,发现PLL_LOCK信号经常失锁,就像一个时钟信号一样,然后测量输出通道0~2为111MHz,而通道3~4为38.4MHz,通过这一现象,说明PRI的输入时钟已经被input buffer识别了,且经过Multiplexer之后都还正确的,但是进过VCO之后再分频出来的时钟就不正确了。
接下来我做了一个实验,将输入和输出配置成如下:
环路滤波器设置如下:
然后将软件生成的寄存器值写入到CDCE62005中,PLL正常锁定,且每个通道的输出均是正确的。
再接下来我将输入时钟改为50MHz,将PRI_REF的预分频设置为2,其他配置和以25MHz输入一直,如下图所示:
然后将软件生成的寄存器值写入到CDCE62005,这时候奇怪的事情发生了,PLL完全失锁,然而通道3~4有输出且为25MHz。
通过以上的实验发现PFD和VCO等的配置及输入完全没有改变,只是改变了PRI_REF输入端口的信号,为什么PLL就完全失锁了,这个到底和什么有关系?请给位高手指点一下,接下来我应该怎么调试这个电路?