在使用TUSB422的时候发现,有些电脑接HUB的情况下,使用USB的A到C口线,设备的VBUS低至4.2v左右的时候,CC线会有周期低于0.2v的脉冲,导致cc状态在来回跳变,进而导致识别device的时候状态在来回跳
当电压稳定在4.5v的时候cc状态也有低脉冲,但是cc电压可以稳定在0.2v以上,不会导致cc状态的改变。请问这是为什么?VBUS会影响会导致CC线的电压低于正常值。怎么调整寄存器的值,能保证VBUS的高低不会影响芯片的device识别。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用TUSB422的时候发现,有些电脑接HUB的情况下,使用USB的A到C口线,设备的VBUS低至4.2v左右的时候,CC线会有周期低于0.2v的脉冲,导致cc状态在来回跳变,进而导致识别device的时候状态在来回跳
当电压稳定在4.5v的时候cc状态也有低脉冲,但是cc电压可以稳定在0.2v以上,不会导致cc状态的改变。请问这是为什么?VBUS会影响会导致CC线的电压低于正常值。怎么调整寄存器的值,能保证VBUS的高低不会影响芯片的device识别。
您好,根据您的问题,我看了下数据手册,通过7.3.11部分的介绍是关于检测Vbus和 CC pin短路的情况,通过检测CC1和CC2状态寄存器来判断是否为无效连接。
所以我认为Vbus的电压会影响CC状态的改变是正常的,

如果调整寄存器的值,我想可以试下在command寄存器中disable Vbus detect不知是否有效,您这边可以试试。

您好,CC线为什么会是周期性电平,我需要再去确认下。
另外,在您的应用中,Vbus为什么不是稳定的5V状态,在什么条件下需要Vbus电压降低?能描述下您的应用吗?
因为设备接的hub再接的电脑,设备里面有charger会拉电流,hub的供电很弱,所以电压最低有被拉低到了4.2V。

麻烦确认一下cc线上有周期性间隔的低电平,这是不是正常的:
电平类似于下图所示,低电平持续时间大概是几个ms:(电脑端是USBType-A,TUSB422是USBType-C)

好的,我这边已经去确认了,如有答复,会尽快通知给您。
您好,关于您 的问题,我这边已经确认,给的结论是Vbus低于4.5V是不能保证正常工作的,所以不建议在使用中低于4.5V。
Vbus电压大于4.5V的话,CC还是会呈现周期性低电平吗?