This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无线中的隔直、滤波、旁路电容如何让选择?



在无线网络中天线是很重要但是很多时候会因为信号的干扰等影响,因此如何选择电容精度有何要求,类型呢?

  • 设计一个系统都会有相应的设计指标,这个指标的范围也就决定了你所选器件的公差、精度、一致性等等参数。

    这些参数都是由你的系统需求决定的。

    至于类型,比如无线路由可以选用全固态电容。主芯片一般也有推荐电路,有很多也会注明电容值、类型等。具体情况要具体分析。

  • 看电容的应用情况,如果是用在振荡器之类的,对精度要求会比较高

    如果只是用于去干扰,去耦合,对电容的寄生电阻要求会比较高