This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UH948-Q1: DS90UB981超级帧,用菊花链托多个屏幕

Part Number: DS90UH948-Q1

HI,TI

现检讨方案如下图两种

假设display1分辨率为2k@60Hz,display2和3都是1920*720@60Hz

1. Single DSI和Dual DSI输入的图像形式是否都可行?(single时的分辨率可下调到single DSI支持最大分辨率)

2. Single DSI的情况,Super Frame能支持这种frame?Super Frame可以在垂直方向叠加image吗?

3. 关于分割Super Frame的步骤2,Vertical Filter的(下图 example)有以下疑问

3-1. 其中1.5 times怎么得出的?有什么作用?

3-2. Vertical Filter时,为什么发送前两行,删除第三行,发送四五行,删除第六行?与A=2和N=3的值有关,每三个lines发送两个有效lines?

3-3. 假设,A=5,N=6时,发送的行和删除的行分别是什么?发送前5行,删除第六行?

3-4. Vertical Filter时,肯定会有被删除的行吗?A和N可以相等吗?single DSI时候输入的frame格式成立吗?

4. 方案二dual-DSI时,关于DSI2是否可以使用虚拟通道使用

Display1直接进D-PHY0,进VP0处理成stream0

display2用Virtual Channel 0进D-PHY1,进VP1处理成stream1

display3用Virtual Channel 1进D-PHY1,进VP2处理成stream2

最终通过FPD-LINK4将3个视频stream给到988侧,然后988分配stream0给display1;将stream1通过菊花链功能的独立模式,给第一个948作为display2;将stream2给第二个948作为display3

5. 每个display都需要touch,最终所有LCD的touch INT信号,都可以回传到981的GPIO输出是吧?

6. 关于所有解串器的slave 设备的I2C控制,都可以通过981的I2C0控制吗?slave设备的地址是必须不同吧?