下图是我的原理图,我大概使用DP83822这个芯片有3-4K左右的量,原理图如下
在很多个设计中,我拿到故障的PCB中,发现烧毁的总是和DP83822的1脚相连的IO管脚,这样的故障PCB大概有50-100片
用示波器抓取RXD3管脚的信号,是有数据输出的,但和RXD3相连的IO口采到的数据全是0
飞线到其他的IO口上,DP83822工作马上正常,并且RXD3飞线的IO口上能够采到数据
从TI官方手册上来看,RXD3有其他模式,和LED相关,而且手册上描述LED_1这个脚必须采用外部上拉或者下拉电阻配置放置进入到2或者3模式
IO烧毁的原因和LED_1这个管脚配置有关系吗?是否存在RXD3管脚变为LED模式电流过大烧毁了IO口?LED_1这个管脚是否必须要配置呢?
另外,RGMII接口上需要串接一些电阻吗?是必须串接还是可选呢?