Part Number: SN65DSI86
我司在使用TI SN65DSI86这颗芯片时,由于硬件设计上接反了mipi 的lan0 和lan3,将其顺序颠倒了。我们想通过芯片的0x59寄存器来将调整lan0和lan3的顺序,但是目前向0x59写入0x27后未生效,edp屏幕无法点亮,背光正常且投屏正常,写入的寄存器读出来也是OK的。
当我们对硬件进行飞线操作后,使用同一套软件,此时未对0x59寄存器进行写入操作,屏幕正常点亮。因此,向0x59寄存器写入对应的值,是否可以调整lan0和lan3,该如何调整,写入何值?