This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB8020BEVM: TUSB8020B的TI EVM板工作异常

Part Number: TUSB8020BEVM


现象:1、用TI的EVM调试,先供电,通过电脑USB接口连接到EVM TYPE B接口,port2插上U盘可以识别传输数据,大约10秒左右就断开连接,无法识别到U盘,断电重启也无法识别到


           2、端口所有连接,只给EVM供电,D6和D7指示灯也会亮(从EVM使用手册来看,D6和D7灯不会亮才对)

           3:断开供电,大概10分钟左右,又会重复现象1和现象2

  • 您好 ,买到EVM板做了这几个验证,就出现不正常现象是吗?

    给EVM板提供的5V电源吧?

  • 另外,如果按照EVM板 user‘s guide操作都没问题,EVM工作不正常的话,请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击技术帮助下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号
      • 需要技术鉴定EVM是否存在质量问题
      • 您是否使用免费邮箱注册myti账号