Part Number: DP83822IF
中午好:
我在测试中发现,如果频繁的硬件复位DP83822IF,则会概率性的出现无法正常建立链路的情况。
硬件上通过MII接口与DP83822连接,使能自动协商功能。硬件原理图如下:

软件上只设置DP83822的自动协商,其余的寄存器均为用默认。
通过测量DP83822的TD_P和TD_M发现,发生异常时DP83822IF输出的FLP周期异常翻倍,实际测量FLP周期为250us。如下:

并且在测量异常时DP83822的RX_CLK波形的周期为1.25MHz。如下:

此时测量DP83822IF的输入时钟为正常的25MHz。如下:

我不明白为什么输入时钟正常,但是DP83822工作的时钟异常?我尝试过修改0x462寄存器,想通过这种方式去调试DP83822IF的工作时钟,但是失败了。
因此我想知道在什么情况下会出现DP83822IF输出的时钟异常?针对我遇到的这种情况是否有有效的调试手段?
感谢您的阅读,期待您的回复。