Part Number: DS125MB203
当前我正在调试两路10ge信号经过DS125MB203 二选一送出去,反方向依然。
在调试过程中发现通过IIC配置A通道业务
DIN1->OUTA1 &INA1->DOUT1 业务两端可以分别link,但是DIN0->OUTA0 &INA0->DOUT0 不link, 其S_OUTA0+/-无输出(DIN0有输入,OUTB0无输出),配置如下:
寄存器0x06 写入数据0x18
寄存器0x02 写入数据0x01
寄存器0x01 写入数据0x00
寄存器0x08 写入数据0x04
寄存器0x5e 写入数据0x07
寄存器0x5f 写入数据0xf2
寄存器0x0f 写入数据0x01
寄存器0x2d 写入数据0xe9
寄存器0x2e 写入数据0x80
寄存器0x2c 写入数据0x01
寄存器0x3b 写入数据0xe9
寄存器0x3c 写入数据0x80
寄存器0x3a 写入数据0x01
寄存器0x1d 写入数据0x01
同时A1通道还有少量丢包,A0通道业务不通,请问是不是还有寄存器需要写(漏掉了)或者其他可能原因。谢谢