Part Number: DS90UB941AS-Q1
你好,有一个问题想咨询一下,手册中低功耗模式下的电平是1.2V左右,高速模式是几百mv,如图
但是实际测试的时候低功耗模式下的电压是-1.2V左右,像是正负颠倒了,请问是什么原因?如图

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB941AS-Q1
你好,有一个问题想咨询一下,手册中低功耗模式下的电平是1.2V左右,高速模式是几百mv,如图
但是实际测试的时候低功耗模式下的电压是-1.2V左右,像是正负颠倒了,请问是什么原因?如图

您好,我看了下这篇DSI 启动指南应用手册,里面有提到:DSI 数据包时序偏离预期的一个潜在原因可能与在视频帧的各个 BLLP 部分内定位周期性 LP-11低功耗脉冲的驱动器实现相关。 而 DSI 标准要求源在提供周期性 LP-11转换时每帧至少一次、可根据视频时序和时钟速率灵活地插入脉冲所在的 BLLP 区域。
您看下这篇应用手册的P12~16部分的介绍:
我是想问比如说低功耗模式下高电平是1.2V.但实测是-1.2V这是什么原因啊?
从波形来看,是转换到低功耗模式时引起的过冲,此时可以读取下941的DSI状态寄存器看是否有报错。
另外,可以按照上述应用手册Figure3-2 的debug 流程进行验证一下,https://www.ti.com/lit/an/snla356/snla356.pdf

经过调试幅值由负压-1.2V 改为正压了是吗?这几段过冲这里我目前找不到原因。

不是,这个图就是我上面那个图翻转的,我的意思,翻转后的图是不是才和手册里的图形基本一致?
看起来基本一致,可以将波形放大一些对比下LP到HS状态改变的波形。