Part Number: DS90UB928Q-Q1
前置条件:1.解串器没有外部输入视频信号。
2.数据链路为屏--桥接器--解串器(因为中间的桥接器不确定状态,所以只能识别解串器是否有信号输出,来判断进入bist模式);
我们通过软件设置BISTC和BISTEN为高电平,目前在解串器数据输出端测量到都是高电平。
请问下一步该如何排查?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB928Q-Q1
前置条件:1.解串器没有外部输入视频信号。
2.数据链路为屏--桥接器--解串器(因为中间的桥接器不确定状态,所以只能识别解串器是否有信号输出,来判断进入bist模式);
我们通过软件设置BISTC和BISTEN为高电平,目前在解串器数据输出端测量到都是高电平。
请问下一步该如何排查?
您好,BISTEN高有效,将其拉高时,进入BIST模式。
可通过监测解串器928端的PASS引脚的高低电平。如果PASS为高,则表明BIST 模式通过。
如果检测到一个或多个errors的话, 则PASS引脚将为低电平。
感谢答复,我之前理解的有点偏差,我以为BIST是在没有视频源输入的情况下,主动生成图像输出的。后面经过与你们的技术支持沟通,明确了自主生成图像的功能是pattern那部分设置。