Part Number: THVD1500
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232
您好!我在浏览这篇文章的时候有些疑问关于TVS的选型,https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/rs-232-rs-485-can-tvs?keyMatch=TVS
“但更重要的是最高电压参数 VC,即大电流脉冲条件下的钳位电压。VC 表示特定脉冲电流下的最大钳位电压。将 VC 与收发器参数进行比较时,您要确保它不超过集成电路 (IC) 的绝对最大额定电压。“绝对最大值”是收发器在任何时候所允许的最大电压限值。任何高于该限值的电压都会使收发器处于不安全的运行区域,并可能导致彻底损坏。”
根据这句话TVS的最大钳位电压VC应该小于集成电路(IC)的最大额定值,可是我看文章中不管是RS-232还是RS-485总线,举例说明的TVS钳位电压VC都要比IC的最大额定值要大,比如:MAX3232 的绝对最大驱动器输出电压是±13.2V ,SMBJ8.0CA的最大钳位电压为 13.6V;这和上面说的不符,请问下为什么这样选择?