hi TI colleagues,
目前我们在用的TLIN1028-Q1这款芯片,VSUP电压低于多少时,SBC会reset? VCC输出低于多少时,SBC会reset? VCC用到的是5V输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi TI colleagues,
目前我们在用的TLIN1028-Q1这款芯片,VSUP电压低于多少时,SBC会reset? VCC输出低于多少时,SBC会reset? VCC用到的是5V输出。
您好,我对LIN协议不是很了解 ,我理解的是低于uVsup和uVcc的欠压阈值,便会发生reset。


不知是否能回答您的问题?
可以理解为,Vsup 低于3.5V,Vcc5低于4.7V时,SBC会reset吗?
uVcc和uVsup分为ramp up 爬坡和ramp down下坡的阈值,如上表。
对于TLIN1028-Q1来说,reset引脚主要是用来监测VCC是否处于欠压状态的,reset pin内部上拉到VCC,
当Vcc低于uVcc时,RST pin被拉低,一旦VCC超过阈值,RST电压将会返回到VCC电压被拉高,如果欠压状态时间超过tDET(UVCC) 的话或者结温较高的时候RST都会被拉低。
那么对于Vsup来说,如果Vsup的电压低于uVsup,则会启动芯片内部power on reset电路,所有的寄存器将会恢复到默认值。如果为低于阈值,则要通过拉低RST引脚才能将器件进行reset。