Part Number: DS90UB941AS-Q1
您好,请问DS90UB941和DS90UB981,分别如何计算能够驱动的显示RGB data的最大payload?以便评估目标显示器能否用这两个IC来驱动。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB941AS-Q1
您好,请问DS90UB941和DS90UB981,分别如何计算能够驱动的显示RGB data的最大payload?以便评估目标显示器能否用这两个IC来驱动。
您好,要知道显示屏的分辨率,RGB是24bit还是18bit的色深大小。可以计算下:
total data rate=[# active horizontal pixels + horizontal blanking] x [# active vertical lines + vertical blanking] x [frame rate] x [# bits/pixel]
比如1920*1080@60fps,24bit,以15%的消隐为例
total data rate=1920*1080*(1+15%)*60*24
DS90UB941和DS90UB981 单port可以最大驱动的total data rate是多少Gbps?同时帮忙告知计算方法。
以941为例 ,单link的PCLK时钟范围为25~105MHz,那么如果显示屏是24bitRGB数据格式,则941的最大total rate为600Mbps~2.52Gbps、
dual link下PCLK时钟范围为50M~210Mhz,那么24bit RGB数据格式的话,total data rate=1.2Gbps~5.05Gbps
所以如果按照1080p,3.434Gbps的显示屏,则需要使用941的dual link 模式。
同理,981也是这样去计算看下是否满足显示屏规格。
关于DS90UB981,有如下疑问,DS90UB981的datasheet中,并没有告知单link的PCLK的时钟范围。
问题1:在FPD-LINK III代模式下,反推计算单LINK的PCLK时钟范围是否是:6Gbps/35bit=171.43MHz?
问题2:如果是这个值,在24bit RGB数据格式下,显示占用的total data rate=171.43*24=4.114Gbps?
问题3:在30bit RGB数据格式下,显示占用的total data rate=171.43*30=5.143Gbps?,以上计算方法正确吗?
问题4:DS90UB981在FPD LINK 4代的模式下,在最高带宽(10.8Gbps/6.75Gbps/3.375Gbps)情况下,又是如何计算24bit和30bit RGB数据格式下的total data rate的范围呢?
问题1:在FPD-LINK III代模式下,反推计算单LINK的PCLK时钟范围是否是:6Gbps/35bit=171.43MHz?
首先981是NDA器件,我这边手头上还没有它的数据手册,但是道理都是相通的。
6Gbps指的是981的line rate(是 FPD-LINK 串行总线上的高速信号的速率)吗?
35bit数据指的在串行链路上,每个PCLK会把24bit RGB 数据、控制信号、时钟信号编码成为 35bit 数据。所以line rate和PCLK的关系:
line rate=fPCLK*35. 所以如果6Gbps指的是FPD link串行总线上的速率,您这样计算得到171.43MHz即为PCLK的范围。
如果6Gbps指的是981输入data 的有效吞吐量的话,那么前端视频源接的是24bit RGB888数据,那么我们就根据显示屏的分辨了,利用下面这个公式计算需要最大的data rate,然后看是大于6Gbps还是小于6Gbps从而决定981是否能支持。
total data rate=[# active horizontal pixels + horizontal blanking] x [# active vertical lines + vertical blanking] x [frame rate] x [# bits/pixel]
如果是这个值,在24bit RGB数据格式下,显示占用的total data rate=171.43*24=4.114Gbps?
如上所述如果6Gbps指的是line rate,则有效数据量即为4.114Gbps。
DS90UB981在FPD LINK 4代的模式下,在最高带宽(10.8Gbps/6.75Gbps/3.375Gbps)情况下,又是如何计算24bit和30bit RGB数据格式下的total data rate的范围呢?
计算方法就是如上所述,如果看输入是否能支持这么大分辨率的显示屏,那么按照上述total data rate方法去计算981是否能支持。
我目前没有981的数据手册,所以10.8Gbps/6.75Gbps/3.375Gbps这几种带宽不知如何描述的,如果按照显示屏的分辨率计算下来需要1920*1080*(1+15%)*60*24=3.43Gbps,那么981的带宽就得选择6.75Gbps。3.375Gbps带宽是不够的。