This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


您好,我将这个问题转给我同事,他会帮您升级到美国工程师那里,由资深工程师给您解答。
您好,
PLL UNLOCK状态是会既影响图像显示,又会影响透传的I2C通信吗?还是说LOCK/UNLOCK主要是基于视频信号的时钟稳定与否呀?
如果您遇到的问题是I2C问题,那么有可能与正向通道或反向通道相关。但是,您没有只属于正向通道问题的视频,默认情况下,您的锁定状态将检查活动视频,请参阅 DES 侧的寄存器0x34。

第一步,您可以尝试从941AS 运行 patgen 测试,来查看是否锁定了948。 然后您可以尝试不同的时序配置,以缩小问题来源的范围。
941AS 可以生成内部时序和 CLK,并可以进行不同的时序/时钟模式组合-这可以帮助排查问题是与时序有关还是与 CLK 有关,或者问题是来自输入侧(视频/时钟源)还是来自929本身。
1-Internal-所有内容都将在内部生成;HS、VS、DE、CLK 和Video(如果没有发现问题,则问题可能来自视频源)
2-Internal-w/ext clk为 HS、VS、DE 和视频在内部生成,但使用外部 PCLK (如果您在此模式下看到问题,这表明源存在外部 CLK 问题)
3 -External-是 HS、VS、DE 和 CLK 是在外部生成的(如果您在该模式下看到问题,这指来自源的外部 CLK/时序问题)

接下来,您需要选择计时源-根据上述3种模式选择计时,对于规格来说您可以选择显示屏所需的分辨率,或者定制您自己的分辨率。 您可以运行固定图形,也可以选择色条,或者如果您选择执行固定图形并启用滚动以浏览多个图形,从而选择所需的任何方法。 最后,您可以启用生成器开始发送 Patgen 与您已配置的设置。