Part Number: LMH1218
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1208
板卡上同时使用了LMH1228和LMH1218两个芯片实现三路SDI图像输出:
1、测试正常工作的时候两者眼图质量都是ok的;
2、三路SDI接口测试发现有概率出现LMH1228的2路SDI图像显示正常,但是LMH1218的图像显示异常,出现彩色区域花屏现象(白色区域是正常的),此时测试LMH1218的眼图,发现眼图也是正常的,测试2.5V电源也是OK的,对于此现象测试重新恢复,目前此现象出现概率略高,已经出现了4次了;
3、三路SDI接口测试发现有极低概率出现LMH1228和LMH1218两颗芯片同时出现无法出图现象,此时测试眼图发现眼图完全乱的,目前此现象仅出现过一次,暂未debug。
针对以上问题,希望咨询一下贵工程师,麻烦帮忙看看这个问题该怎么处理。