Other Parts Discussed in Thread: ISO1176
使用ISO1176隔离485收发器,现在有一个问题没有想明白,当总线上多个节点时,节点之间GPD较大,A、B上的共模电压如何处理,因为A、B共模范围为-7V到12V,所以,当共模范围超出之后,使用隔离的这种收发器,是不是就不用进行什么处理了,比如说是将每个从站的隔离地之间连接起来,保证共模电压范围。看了论坛上的一个帖子,如下
http://www.deyisupport.com/blog/b/analogwire/archive/2014/06/03/tirs-485.aspx
PDF里第7点所说的,当GPD范围不同时,选用不同种类型的收发器,当GPD很大时,选用隔离收发器,这里没有想明白,因为,我看了下ISO1176,虽然他是隔离的,但他手册上写,A 、B 上的电压范围最大也就十几伏,还请各位专家帮忙解答下,万分感谢。