This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我这里有一个80MHz LVDS LCD显示应用,线缆长度5米,是否有合适的redriver/buffer方案?
目前看到DS90LV804+DS90LV001方案,是否合适?是否有参考设计?
DS90LV804+DS90LV001假如使用的话,应该靠近驱动端还是LCD屏幕端,(或者中间位置),IC的Input和output分别可以接多长的线缆?
您好,传输距离的 长短和data rate是成反比的。速率越大能够传输的距离越短。
400Mbps,5m cable的话应该是使用一颗buffer 比如DS90LV804就行。
您这里是想为了传输距离更长,使用两颗buffer进行级联是吗?
如果单独使用一颗DS90LV804的话,放在靠近发送端也就是驱动端。
另外,参考这篇how far,how fast about the LVDS driver and receiver:
DS90LV804有没有参考设计
抱歉,LV804没有提供参考设计。
DS90LV804同系列的1通道的是哪个?
单通道的可以看下SN65LVDS100,也是一款LVDS buffer,并且它有EM板, 提供了参考设计:
https://www.ti.com.cn/product/zh-cn/SN65LVDS100
https://www.ti.com/tool/SN65LVDS100EVM
还有最好能提供一下生命周期的信息。
关于生命周期,这个和很多因素都有关,比如市场需求等,但是我们可以在产品主页芯片的状态确定是否在量产中。
比如Active状态说明目前这款芯片在量产阶段。
NRND状态,说明即将停产,如果用于新项目选型阶段,不建议考虑。
Obsolete状态说明此芯片已经停产,技术支持也是受限的。