Part Number: DS90UB941AS-Q1
Hi, TI Team
我们项目processor的输出是MIPI CIS-TX,请问DS90UB941AS-Q1的DSI port是否可以支持CSI-TX的输入?CSI-TX和DSI-TX的区别是什么呢?谢谢支持~
B.R.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB941AS-Q1
Hi, TI Team
我们项目processor的输出是MIPI CIS-TX,请问DS90UB941AS-Q1的DSI port是否可以支持CSI-TX的输入?CSI-TX和DSI-TX的区别是什么呢?谢谢支持~
B.R.
您好,941输入是DSI 数据类型,如果processor输出的CSI数据,可以考虑使用DS90UB953A或者DS90UB935都是支持MIPI CSI-2 input data。
关于CSI和DSI的区别,都是遵循的mipi协议,具体差别我想您可以Google或者在 官网下载协议规范。
有任何问题,我们随时讨论。
Hello,Kailyn, 因为processor输出的是给屏的数据,如果使用DS90UB953A,屏端需要使用哪个解串器转成LVDS给到屏幕?
您好, processor output MIPI CIS-TX+DS90UB953A+DS90UB954 CSI output 是这样的应用吗?
如果是的话,可以考虑使用DS90UB954。
屏端需要使用哪个解串器转成LVDS给到屏幕?
这里是说屏幕需要LVDS 输入吗?解串器是FPD link LVDS输入,然后需要LVDS输出给屏幕吗?
不知是不是误解了您的意思。
Hello,Kailyn,对的,LCD屏是LVDS接口,所以有将FPD LINK转成屏的LVDS的芯片吗?
也就是processor MIPI CIS-TX+Serializer+FPD LINK to LVDS的应用。
抱歉呢,没有MIPI CSI-2 转LVDS的serializer/deserializer.即processor MIPI CIS-TX+Serializer+FPD LINK to LVDS这个方案。
DS90UB948 这颗解串器可以LVDS输出,但是不能和DS90UB953搭配使用。
不客气,那我暂时就把这个帖子先关掉了,后续有什么问题,再讨论。
您好,没有什么问题不需要再跟进了哈,如果方便也麻烦您点击下“已解决”。