IC,贴片,12GSDI,LMH1218RTWR,低功耗超高清电缆驱动器,#WQFN24,无铅(当前只有此芯片出现问题)
现在出现芯片用了一段时间后,有可能被击穿了。现象是12G SDI无输出,速度降到6G才可以,更换芯片后就正常。所以需要知道电路上有什么办法做防护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无铅(当前只有此芯片出现问题)
您好,您这里括号只有此芯片出现问题,指的是目前12G没输出的只有一片LMH1218出现问题了是吗?
没有输出,其他引脚电压都正常吗?CDR是否lock?
可以附上您的电路看下吗?
您好,电路没什么问题。
12G不可以,改成6G可以工作,我想可能是因为CTLE的设置不合理,初始化CTLE的值为0x00,默认CTLE的值是适用于长cable以及较大损耗的设置,可能对信号造成过均衡使得CDR失锁, 所以我建议可以改变CTLE的设置去验证是否能解决问题。
您提到的IO进行保护,我看EVM上的原理图没有额外加保护电路。