This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们自己做的板子解串器954 PoC单独用DCDC供电(8A max输出),实测在相机出图时DCDC输出电流的峰值达到1.2A,但是PoC滤波网络用的铁氧体磁珠通流只有0.5A,不清楚为什么?
您好,可以使用开关电源替换LDO,只是在Poc电路中使用开关电源需要格外小心,以最大限度的降低到达FPD link的发送端和接收端的噪声,如果开关电源纹波或者瞬态响应不佳的话则会降低SNR。 通常我们还是推荐使用LDO 来提高噪声性能,并且尽可能提高Poc电压降低电流要求。这样有助于确保Poc中的无源器件在高阻抗路径中运行。
DS90UB954 datasheet中给出发送端和接收端的噪声应控制在10mVpp或更低范围内。