Part Number: DS90UB941AS-Q1
Dears
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB941AS-Q1
Dears
您好,您是怎么判断941的RX_lock丢失的?还是说Des端948的lock 低电平?
程序有判断C4寄存器的第5位打印出来
好的,是的,这bit需要forward channel和back channel都lock才能说明RX lock。
那RX unlock的话,可能需要检查多方面。
比如cable connector,比如MODE_SEL0 ,MODE_SEL1配置和948是否匹配,video 数据格式是否和processor输出一致?或者clock的jitter是否满足数据手册?layout或者电源设计等等。
现在视频显示正常,只是触摸屏失效,有可能哪里有问题呢?back通道吗?
lock/unlock与视频数据传输/IIC数据传输有什么关系?
back channel传输的是控制信号和GPIO信号,方向是从DES到SER端。
触摸屏失效,方向应该是反向通道DES到SER,通过GPIO传输的吧?那就是反向通道的问题。
我建议是在BISTmode下,读取下寄存器是否有back channel CRC error,从而确定是否是back channel的问题。
如果有CRC error,可能的原因比如信号完整性,包括layout,connector,电源噪声,cable 长度,质量等。
您好,DES和SER端都封装进去了吗?可以通过寄存器来配置BIST模式。
可以通过DES端的BISTEN enable BIST 模式,如果也封装进去的话,通过寄存器 BIST configuration 也能enable BIST。
选择外部时钟或者DES端的内部时钟 internal OSC都可以,当使能BIST之后,BIST enable信号就会通过back channel 从DES端到SER端,SER端就会输出test pattern,DES端就会检测test pattern是否有error发生。您可以通过实时监测Des端的PASS引脚电平,如果no error的话,PASS会输出高电平。
不知这个流程是否方便做? 可以看下941数据手册的8.3.12.1 BIST Configuration and Status。
现在换了一根LVDS 线之后,压测了5天,只出现了20秒的unlock情况。跟之前频繁出现unlock的情况不一样了, 请问下线束这块什么情况会出现反向通道有异常,但是前向通道是正常的。
这种方式可以检测到反向通道是否正常吗?
是的,通过BIST测试验证link的质量,以及是否有CRC error的发生,通常来说,如果有CRC error, 那么会造成 back channel的I2C 通讯异常的
您好,请教下两个问题,
(1)941在bist模式下,i2c通过941访问不到948是不是正常现象?
(2)目前客户端已出现三台机器,都是unlock状态下,但是有图像输出,有什么好办法改进吗?
)941在bist模式下,i2c通过941访问不到948是不是正常现象?
正常现象,因为在BIST模式下,BC和FC 传输的是特定的字符串,是不能访问远端寄存器的。
目前客户端已出现三台机器,都是unlock状态下,但是有图像输出,有什么好办法改进吗?
unlock状态,指的是948的输出引脚lock为低电平,但是图像正常输出是吗?
unlock状态,指的是948的输出引脚lock为低电平,但是图像正常输出是吗?
unlock状态,指的是948的输出引脚lock为低电平,但是图像正常输出是吗?
如果lock引脚为低的话,应该不会正常输出的。
判断的941的0xc4寄存器第五位,此状态下lock丢失后,I2C数据传输会出现错误,但是图像输出是正常的
C4 的bit5能够精确的检测到链路的状态,那么这位丢失后,I2C数据传输也是错误的,如果图像正常,可能是因为forward通道的视频数据正常运行,有问题的是back channel存在问题。似乎只能这样解释。
您可以读取下DES端948的状态,寄存器0x1C的值。
什么情况下,线束和外部环境会只影响到反向通道,因为客户那边是把屏的显示线和其他线捆在一起的。
您好,我不确定是不是捆在一起导致的,因为cable主要考虑的是插值损耗,我认为如果cable的影响,那正向通道也会收到影响。
可以建议客户将线束分开试试是否能解决问题。