Part Number: TCAN1044A-Q1
使用TCAN1044ADRQ1芯片进行CAN 通信,发现1M 可以测试通过,5M,8M 无法测试通过,请帮忙分析一下原因

断开另一端的CAN 抓取波形如下:

在1M 数据下可以正常通信

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TCAN1044A-Q1
使用TCAN1044ADRQ1芯片进行CAN 通信,发现1M 可以测试通过,5M,8M 无法测试通过,请帮忙分析一下原因

断开另一端的CAN 抓取波形如下:

在1M 数据下可以正常通信

您好,
CAN系统可支持的最大数据速率取决于许多系统级特性,包括CAN收发器,网络拓扑,支路数和长度,节点数,电缆质量和阻抗一致性等。 请注意,只有在非常小和简单的网络中8Mbps才可能实现。 同样,在大多数实际系统中,5Mbps很难实现。 2Mbps是我们在当今许多未使用新CAN SIC技术的应用中看到的典型最大值。
在此测试中您使用的网络拓扑是怎样的?您可以画个示意图吗?请在图中标注出系统中每个节点之间的电缆长度、终端电阻器在网络中的位置以及每个节点使用的收发器是否不是TCAN1044A.
此测试是否能够以5Mbps或更快的速度与其他收发器成功通信?