Other Parts Discussed in Thread: ALP
您好:
请问一个947芯片可以后挂两个948芯片吗?在FPDLINK接口部分将信号拆分。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
请问一个947芯片可以后挂两个948芯片吗?在FPDLINK接口部分将信号拆分。
请问一个947芯片可以后挂两个948芯片吗?在FPDLINK接口部分将信号拆分。
您好,如果是这个应用的话,建议使用DS90UB941AS的splitter mode。
https://www.ti.com/product/DS90UB941AS-Q1
947可以应用于repeater mode,如下:

您好,硬件的话每一个TX 947+RX 948的连接和单个947+948的接法是一样的,没有特殊的修改。
软件的话,我这边在看,稍后给您答复。
我想是否可以直接使用ALP 软件帮助进行repeater mode下的配置。
您好,抱歉我这边没有完整的参考配置,camera-- DS90UB947---DS90UB948 ---host 的应用下配置是否能正常工作?
如果已经没问题的话,那么repeater mode下,只需要对每个948 配置不同的slave Alias 地址就可以了,前提同样是enable I2C pass through。
在948的数据手册中, slave alias ID 用target alias ID描述的。 这样的话host就可以通过访问不同的target alias 地址和 remote camera 进行通信了。