Hi ti team,
目前我们使用SN75LVPE5412RUAT PCIE5.0的redriver碰到如下问题.
- SN75LVPE5412RUAT 芯片过后,导致眼图的眼宽变窄,眼高变高。如何能使眼宽能跟直通的效果一样
- SN75LVPE5412RUAT使用后,不同的preset表现不一样,好的表现的更好,差的变得更差.
- SN75LVPE5412RUAT使用后,pcie sig的RX 加扰测试不能通过。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi ti team,
目前我们使用SN75LVPE5412RUAT PCIE5.0的redriver碰到如下问题.
您好,您能描述下您的应用吗? cable的长度是多少?EQ0和EQ1的均衡是如何配置的?有没有尝试改变EQ的设置去验证是否有所改善?
EQ的配置可参考datasheet 7.3.2 Linear Equalization部分。
我们使用PCIE认证环境测试,测试TX指标: redriver表现没有直通的转接板好。
|
serial转接板 |
Redriver转接板 |
|||||||||
|
盘片 |
内嵌22.5DB |
眼高(mV) |
眼宽(ps) |
CTLE(db) |
结果 |
眼高(mV) |
眼宽(ps) |
CTLE(db) |
结果 |
|
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P0 |
30.7 |
16.83 |
11 |
pass |
46.1 |
10.551 |
8 |
fail |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P1 |
27.9 |
15.85 |
11 |
pass |
50.9 |
12.03 |
5 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P2 |
28.1 |
15.68 |
10 |
pass |
47.1 |
11.79 |
9 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P3 |
25.8 |
14.61 |
13 |
pass |
48.7 |
12.35 |
10 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P4 |
30.6 |
12.83 |
11 |
pass |
50.3 |
9.18 |
10 |
fail |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P5 |
34.3 |
17.433 |
13 |
pass |
59.1 |
16.08 |
8 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P6 |
40.5 |
18.42 |
13 |
pass |
67.8 |
15 |
10 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P7 |
34.1 |
17.98 |
6 |
pass |
58 |
14.06 |
5 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P8 |
41.1 |
20.03 |
10 |
pass |
66.2 |
17.9 |
5 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P9 |
44.5 |
20.21 |
12 |
pass |
61.7 |
20.21 |
5 |
pass |
|
KIOXIA |
TX_lane0 |
P10 |
28.7 |
16.27 |
7 |
pass |
||||
使用PCIE认证环境测试RX,带redriver都是不能测试pass的,加扰不能pass,不加扰可以pass。
您好,我没找到SN75LVPE5412的兼容性测试报告,, 下面这篇是使用另一款PCIE redriver的兼容性测试,您参考下:
Table 2-4这里是测试PCIE TX preset的性能,给了10组参数。
我看您上面测试TX指标也是10组参数。