This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS320PR810RSCEVM: 外部EEPROM配置问题

Part Number: DS320PR810RSCEVM
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS320PR810

你好,

    在使用SigCon Architect 配置DS320PR810-RSC-EVM时我们遇到了一些问题,我们发现在SM Bus模式下,SigCon Architech EEPROM页面的寄存器和Understanding EEPROM Programming for DS160PR810 PCI-Express Gen-4 Redriver中的描述有部分出入,例如手册中有关增益调解的寄存器只提到了两个,SigCon Architect有三个,如图,请问一下BYTE2的mute EQ的作用是什么呢?再比如配置数据的长度,手册中是1-2,软件中是1-3,我们在实际的设计中是以哪个为准呢?SigCon Architect吗?还有在选择配置的BANK时,软件上的BANK 0 和 1为相应寄存器的bit 0 和 1,但是手册上是相反的,我们应该以哪个为准呢?选择希望你们能够解答我们的疑惑。

谢谢

  • Understanding EEPROM Programming for DS160PR810 PCI-Express Gen-4 Redriver

    这个文档我没找到,您是在官网下载的吗?

    另外,您提到的配置DS320PR810-RSC-EVM遇到了问题,但是后面Understanding EEPROM Programming for DS160PR810 PCI-Express Gen-4 Redriver中提到的是DS160PR810. 

    所以我想是不是SigCon Architect 和手册描述不符是不是因为器件弄混淆了?您再确认下,因为手册和SigCon Architect中的配置应该都是匹配的。

  • 我是给你们官网发出申请之后从邮件的链接里找到了DS320PR810 Programming Guide,再从这个文档的参考文献里找到了Understanding EEPROM Programming for DS160PR810 PCI-Express Gen-4 Redriver

    但是我还没找到DS320PR810的EEPROM编程手册,请问一下你们有相关的资源吗?

  • 您好,明白您的意思了,但是不能参考Understanding EEPROM Programming for DS160PR810 PCI-Express Gen-4 Redriver去配置DS320PR810 的EEPROM。 

    但是我还没找到DS320PR810的EEPROM编程手册,请问一下你们有相关的资源吗?

    参考这篇应用手册“

    How to Configure the DS320PR810 Using SigCon Architect”。 其中page8 是EEPROM的编程部分:

    https://www.ti.com/lit/an/snla398/snla398.pdf

  • 您好,我在这个文档之中还是没有看到Mute EQ的说明,请问一下这个BYTE的作用是什么呢?

  • mute EQ指的是disable EQ,在这里都不需要勾选,否则就不使能EQ了。

    另外, 看这个文档的说明当选择EQ index之后,这三个字节byte1 和byte2,3都是自动配置的。

    DS320PR810的数据长度是3个字节。

    这里的bytes就是一个字节8 bit。以DS160PR810的应用手册中可以看到,每个channel 的地址范围为3个地址,即3 bytes长度,我DS320PR810 和DS160PR810 是一样的,所以您上面提到手册中数据长度是2个字节,是指的哪里? 

  • 好的我明白了,谢谢您的耐心解答