Part Number: SN65MLVD200A
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047
你好,我们产品有MLVDS应用,发送端使用SN65MLVD047APW,输出4路MLVDS信号通过背板到4个板卡,每个板卡接收端都使用3个SN65MLVD200A来接收,输出单端信号到不同的主芯片,只作为单向应用。目前遇到的问题是常温状态能正常通信,低温-10°环境不能正常通信。
原理图如下:
发送端:

接收端:4个板卡,每个板卡和下面一样的。



目前做了尝试:
1、将发送端50欧姆电阻去掉,现象大致一致。请问,这种单向通信环境,输出电阻应该配多少?输出端和接收端都要放置100欧姆吗?
2、发送端SN65MLVD047APW 4路1A-4A,用一个fpga IO驱动,怀疑是电流不足,IO输出电流12ma。这里因为4路输出都是一样的,所以连在了一起。理论上SN65MLVD047APW 输入的1A——4A是电压驱动,请确认这样连接没有问题??
3、MLVDS接收端后级还使用了TXS0108EPWR电平转换芯片,3.3V转1.8V到末端FPGA,发送的MLVDS信号是一个1ms的脉冲,但是脉冲宽度高电平只有3.3US,其他剩下的996us都是是低电平。这里怀疑是电平转换芯片在低温环境不能送过去导致的??
以上问题盼回复,在线急等。谢谢。