This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83848K: 通信过程网口指示灯不闪烁问题

Part Number: DP83848K


Dears ,

项目中使用DP83848K,网络连接正常,可以进行以太网通信,但通信过程中有的板子指示灯不亮,有的闪烁,请帮忙分析。

Video

  • 您好,

    您的意思是板子设置一样,但有的板子通信正常却绿灯不亮吗?如果是这样的话,那应该是硬件问题,检查下元器件好坏及焊接问题。

  • Hi Amy,

    1.客户是批量SMT焊接的电路板,且不只1块存在此问题,应该与焊接不良无关。目前已经证实这个批次的都存在这个问题。

    2. 同一块电路板,有时能闪亮、有时不亮、先开机后插网线一般是闪亮,三种情况都能正常通信

    3. 请帮忙确认从哪方面排查、测量或读取哪些寄存器配置。感谢。

  • 目前已经证实这个批次的都存在这个问题。

    您的意思是这个批次有这个问题,尝试了其他批次没有这个问题?如果是这样的话,请确认下这个批次的购货渠道,最终购货来源是TI吗?

  • 目前测试其他批次也有这个问题,最终购货来源是TI。是否是客户的硬件设计有缺陷?

  • 由于自动协商 strapping 连接与 LED输出共用引脚,因此必须考虑 strapping 电平 和LED输出电平的配置,以避免争用。具体而言,当LED输出用于直接驱动LED时,输出驱动器的有效状态取决于在通电/复位时由ANx 输入采样的逻辑电平。 例如,如果输入被电阻拉低,则相应的输出将被配置为高电平输出。 相反,如果AN输入被电阻拉高,则相应的输出将被配置为低电平输出。

    在您的应用中AN0和AN1管脚在上电或复位时期望的输入的是什么电平?建议按如下截图中Figure 6-1 配置AN的高或低电平以及LED的驱动输出: