This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB9261: TUSB9261烧录EEPROM后设备管理器里面不停的刷新

Part Number: TUSB9261


FLASH BURNER能正常连接板子,在没烧录EEPROM前设备管理器和FLASH BURNER都正常显示设备,烧录程序后FLASH BURNER和设备管理器里面就不停地刷新的,一下能识别到设备,一下不能识别到

  • SS_CONNECT#灯常亮,MISC_LED0#闪烁

  • 您好,在某些情况下,在设备上烧录新固件后,或者在安装 Flash burner或 Erase Flash 驱动程序后,Windows可能需要相当长的时间才能正确枚举设备,发生这种情况时,设备管理器可能会识别不到设备,出现“unkonwn device”的情况。出现这种情况您需要重新插拔下器件,就可以在flash burner和设备管理器里正常枚举了。

    您这边试试看是否能解决您的问题。

    另外在flash burner use's guide的P30列出了很多种trouble shooting的情况,也几乎覆盖了我们平时会遇到的所有问题,其中5.3部分差不多就是您的这种情况,您参考下:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf