大家好,我现在遇到一个问题,我们公司的host是xavier agx,它的扩展板上扩展了一个960芯片作为解码器,通过同轴电缆连接一个camera senser 和953 serializer,我们控制给同轴电缆供电的是另一个芯片tps4h160高侧通道开关。也就是必须把960的gpio设置成output并使能后,把信号发送给tps4h160高侧通道开关,这个开关才能让同轴电缆上电,从而可以和camera,953通信。


但是,我在960的芯片手册上只看到如下内容,就是可以通过把0xf这个寄存器清空,然后给0x10-0x17设置成0x1来把gpio设置成output模式,请问我这种理解是正确的么?如果不是,应该怎样设置?当设置成output之后,怎样控制gpio输出高或低?