This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB926Q-Q1: 解串器LOCK引脚置高的时刻,解串器的PCLK在无视频流输出时测量到输出波形,是LOCK的过程还是属于异常波形

Part Number: DS90UB926Q-Q1

问题:如下面这个图显示,测试中发现926的LCOK引脚置高时刻的前后,926的PCLK引脚有输出(此刻确认没有真正的视频流过来),目前的测试条件这个PCLK输出时长约2ms,频率约31MHZ,2ms后PCLK置低,等到有真正的视屏流输出后再次有波形(真正视频流设置的频率是25MHZ);想问问,1)这个输出是加串器和解串器握手的过程吗?2) 这个输出会因为加串器型号的不同而频率不同吗?比如加串器是925那么PCLK这个时候频率是26MHZ左右,而加串器是927,那么输出PCLK这个时候频率是31MHZ?3)如果PCLK有输出,那么在LCOK的前后时刻,926的VS、HS引脚理论上是否会有输出?目前测试条件有限,未测量到VS\HS的波形,不确定是不是真的没有。

  • 您好,

    看下面截图,在LOCK之前,PCLK输出状态受OEN控制,在LOCK前后您是否有改变OEN的电平状态?

    在LOCK之后 PCLK输出有效,tDDLT是Lock Time。

  • 感谢您的回复,仍然疑惑的是:

    1、tDDLT显示时间范围5~40ns,我现在观察到的有2ms;

    2、LOCK置高后,PCLK 状态显示ACTIVE,这个时候输出频率受什么控制呐?真正的视频流貌似还没有过来。现在使用的加串器是927;

  • 从下面表格可以看出LOCK的条件,Lock 时间与满足lock 条件的时间有关:

    如果连接到串行器,PCLK由串行器端驱动。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。