This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB929-Q1EVM: DS90UB929-Q1EVM 搭配 DS90UB926 没用hsync, vsync

Part Number: DS90UB929-Q1EVM

您好:

我在使用 DS90UB929-Q1EVM  串行器 搭配 DS90UB926 解串器,但是无法正常工作,使用记录如下:

1. 配置 DS90UB929-Q1EVM 为Test Pattern,分辨率是800x480, DS90UB926 可正常采集到数据

2. DS90UB929-Q1EVM连接HDMI信号,HDMI输出分辨率是800x480 时钟25MHz, DS90UB926 无法采集到数据,但是有Lock信号, DS90UB926输出的PCLK是25MHz,但无hsync vsync

3. DS90UB929-Q1EVM连接HDMI信号是正常的,我们连接到显示屏看有图像

这会是什么问题?

  • 您好,通过您的描述,首先test pattern正常采集,说明929+926的配置都没问题,FPD link连接也没问题。

    通过第二点,无sync信号,可以查下输出HDMI的处理器端的控制信号,是不是那里的问题导致没有hsync和Vsync。