This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我看了下DS90UB941 bring up guide关于non_burst_sync_pulse部分的介绍,在 2.4.1 Non-Burst Mode With Sync Pulses部分:
https://www.ti.com/lit/an/snla356/snla356.pdf
DSI 发送器必须为 HSS、HSE、VSS 和 VSE 数据包传送准确的 DPI 类型时序,以及每条有源线路的像素传输速率,从而匹配所需的视频时序。
•所有视频时序都可直接从 DSI 数据包流中提取、包括同步宽度和沿宽度
•输出像素速率可由连续时钟模式下的 DSI 时钟速率或 REFCLK提供。
所以综上,可以看到在non_burst_sync_pulse视频模式下,视频时序基本上都是直接从DSI数据包中提取,我们无需再去配置DSI_HSW_CFG 和 DSI_VSW_CFG 寄存器。
因此941的视频时序这里需要配置为"regenerate original HS/VS timing。
请问下一啊 DSI_VC_DTYPE读到是0,是数据类型不对还是没有数据?
指的是数据类型,DSI_DTAPE是返回的大多数接收到的数据包的类型。
SOT_SYNC_ERROR_1和EOT_SYNC_ERROR_1报错是指没有检测到sotp和eotp吗?
SOT sync error指的是在开始传输时发生报错。根据MIPI协议,D-PHY TX 发送同步序列作为 HS 传输序列的一部分。 您可能需要验证从 D-PHY CSI TX 到 DS90UB941的信号完整性。并且还需要验证 TX 是否没有问题
EOT sync error指的是在传输的结尾发生报错。
所以我认为可以检查下视频源的配置。
另外,为了更好的跟进您的问题,建议新问题再重新建个贴,方便我们这边搜索和跟进。