Part Number: LMH1228


设计上采用LMH1228输出2路12G SDI信号,这里选择了双路输出,无环回,但是考虑预留的需求,我们在设计上将环回连接上了。
基于以上设计,我们测试3G SDI,图像输出正常;
测试12G SDI,测试图像会出现闪屏现象;
此时将LMH1228_OUT0_SEL也修改为低电平,选择双路输出,环回使能的状态,此时12G SDI接口输出的4K图像就没有闪烁了;
这里的疑问是为什么这个12G SDI一定需要环回才能保证稳定输出,我们的部分设计上是没有环回的,导致无法有效输出4k图像,请问这个问题怎么解决。
我们有尝试去除环回链路的测试,目前来看只有两路输出加环回才能正常输出4K 信号。