Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101
你好,我想知道DS90UB913与DS90UB914通讯电缆是否可以更换为75Ω同轴电缆?电阻和电容应如何修改?这种修改是否有利于传输距离的延长?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,STP和Coax二者各有利弊。简单来说如下:
STP是差分信号所以具有更好的抗噪性,因为由于其差分特性,STP有助于降低电缆传输中的 EMI。 它还具有更高的电压摆幅,能够实现长传输距离。
与 STP 相比,同轴电缆单位长度的损耗往往要低得多,因此适合更长的电缆距离。 另外它通常也具有成本优势。 由于同轴电缆是单端信号,因此在 EMC 辐射/抗扰度方面可能存在缺点。
您实际应用中需要传输多长距离呢?
您好,感谢您的解答,我实际需要传输50到100米。目前用STP实现了25米的传输距离。在寻求使用DS30BA101传输发现它只有单向的传输,无法作为FPD-LINK III的延长器使用。但在DS30EA101的手册中发现其使用75欧姆同轴线的情况下,传输距离较STP传输距离更远,所以想着是否能在DS90UB913到DS90UB914的传输中使用75欧姆同轴线以获得更远的传输距离.目前主要是需要延长传输距离,EMI/EMC方面的考量可以靠后。
另:十分感谢您对STP和同轴的利弊解答。同时期待您的回复。
您好,FPD link传输的距离典型在10m~15m的范围,更长距离的传输我没有找到相关测试数据呢。
关于能传输的距离问题,这实际上取决于 FPD 速率和电缆损耗(插值损耗,回拨损耗),而且连接器类型也起着重要作用(连接器的关键特性是具有强大的阻抗连续性和低损耗),另外还有PCB layout。FPD-Link 的关键点 是SER/DES 之间的 s 参数(插入损耗、回波损耗、串扰)必须满足 FPD link 通道的规范 包括两侧的 PCB,电缆和中间的连接器。
同轴电缆为单端信号,DOUT-端通过0.1uF和50ohm电阻到地即可。因此只需要将C19改为0.1uF。 R80 为49.9ohm阻抗匹配不用更换。
C16 也为0.1uF是可以的。