你好!
在DS90UB941AS-Q1的手册中写道支持3K 2880x1620 30Hz分辨率,即总的像素量为4,665,600;那么是不是意味着也支持两个 1920x1080 30Hz的屏幕双屏异显,两个屏幕总的像素量为4,147,200<4,665,600?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
在DS90UB941AS-Q1的手册中写道支持3K 2880x1620 30Hz分辨率,即总的像素量为4,665,600;那么是不是意味着也支持两个 1920x1080 30Hz的屏幕双屏异显,两个屏幕总的像素量为4,147,200<4,665,600?

是的,您的理解是正确的。
或者这样计算,DS90UB941支持dual link 210Mhz PCLK,那么single link最大PCLK为105Mhz。
1920x1080 30Hz计算下它需要的PCLK: 1920*1080*30*(1+15%)=72Mhz(以15% blanking time)计算,所以小于105Mhz,是能支持的。
您好,原理图可直接参考EVM user‘s guide。上电时序参考数据手册的10.2 Power-Up and Initialization即可。
我想屏幕没有显示还有一个考量的因素就是DSI的时钟频率。
DSI时钟频率为多少?因为941的DSI时钟频率不仅负责DSI数据的传递,还用于941输出高速串行数据的编码。
DSI时钟频率和PCLK的关系:fDSI =fPCLK*12/ Nlanes
DSI0和DSI1 的clock分别给了216Mhz是吗?这个数值是对的。
也就是说要解码FPD link数据和DSI数据的传递需要至少216Mhz的DSI时钟频率。是否用示波器测量下941的输出是否有信号?
另外,搭配使用的解串器是什么型号?上面您提到直接在941的输出端接两个显示器吗?
这个问题是一个问题是吗?是的话,刚在上述链接中已经跟进 了,或者后续有任何问题,我们在上述连接中跟进,这个链接我就先关掉。