目前已成功实现:
1、复制模式可以成功点亮。
2、使用941产生的图形和mipi_dsi输入时钟可正常显示。
3、使用复制模式成功显示的波形发送给941然后将941模式更改为分离器模式,按照手册分别严格按照手册流程及要求正确配置模式、dsi频率、图像显示位置参数、等之后通过示波器测量发现948输出结果中只有clk波形,无数据波形。941所有状态寄存器数值正常。
目前可以排除:
1、mipi_dsi信号问题,使用和复制模式相同mipi_dsi信号不会存在问题,后续配置参数也有做相应更改。
2、948可以正常解出复制模式下数据信号,948应该是正常的,只要串行器输出信号正常,948应该就能解出来。
3、分离器模式下在禁用dsi和开启dsi信号时941输出的串行后的信号有明显变化,并且941寄存器状态正常,说名941已经正常工作并实现分离功能,但是948解串后只有clk信号却没有数据信号,为什么会出现941能串行但是948不能解串的情况呢?关键是为什么只解开clk却没有数据波形,如果说是因为mipi_dsi信号不遵循标准的mipi_dsi标准,那复制模式应该也不会成功;最大的可能是我参数配置错误吗?但是我是严格按照屏幕及941手册配置,之前有同事曾问过参数配置问题,贵公司确认过没有问题。