我想问一下,DP83848配置的时候,测试通讯,PING 都没有 问题,可是两个网口灯一直常亮,我想问一下 这两个灯的模式 正确配置方式是什么!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LED_LINK: mode1 下,这个灯常亮代表link是没问题的。 MODE2下,常亮代表的是发送和接收端都是active状态。
LED_SPEED:这个灯常亮代表的是工作在100 Mb/s速率下,如果是10Mb/s速率,那么这个灯是不亮的。
所以按照您的描述,通讯PING都是没问题的,两个灯常亮应该是工作在100Mbps速率下,都是正常的。
我比较奇怪的是,speed LED 常亮可以理解LINK led,也常亮,我想问下改怎么配置成 去ping 的时候才闪烁 LED 这种工作状态
LED_LINK在mode 1模式下,只有亮和不亮两种状态。
在mode 2模式下,会有闪烁状态,也就是只有transmitter或者receiver active的时候会闪烁。 常亮表示transmitter和receiver都是active 的。