Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1, ALP
我们是一个车载项目,使用ds90ub983作为SER,使用DS90UB948作为DES。
现在,我们需要在测试模式中设置关于ds90ub983-q1的寄存器,以显示DS90UB948中的测试图像。这是为了向客户展示它可以正常工作的。
此外,我们的LCD尺寸为1920x720。
以上。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是一个车载项目,使用ds90ub983作为SER,使用DS90UB948作为DES。
现在,我们需要在测试模式中设置关于ds90ub983-q1的寄存器,以显示DS90UB948中的测试图像。这是为了向客户展示它可以正常工作的。
此外,我们的LCD尺寸为1920x720。
以上。
你好请问有结果吗?我们也遇到了类似问题
您的问题不一样啊,您的应用没有使用解串器,这个客户使用DS90UB983+DS90UB948搭配使用,并且是使用pattern 去测试图像。
TI还未回复
您好,983是NDA器件,您这边是否已经签署NDA协议并申请数据手册?
pattern的配置是不方便提供的,您可以直接使用ALP软件帮助进行配置,或者说您在配置中遇到了什么问题,可以讨论。
我们这边暂时还没有签署NDA。
我下载了ALP软件,而且我有以下俩个疑问:
1.关于983+948作为serdes,想让屏幕出彩条,我是应该配置983的相关寄存器还是948的相关寄存器?
2.我是只有在设备有连接到屏幕的时候,ALP才能检测到948芯片吗?
我是只有在设备有连接到屏幕的时候,ALP才能检测到948芯片吗?
不需要连接屏幕,通过SB2ANY/Ardvark将板子PC连接,能检测948,通过搜索I2C地址并能检测到搭配一起使用的serializer。使用ALP很方便生成pattern的寄存器。比如下图,将一些控制参数输入进去,点击Display registers。直接生成了需要配置的寄存器。

关于983+948作为serdes,想让屏幕出彩条,我是应该配置983的相关寄存器还是948的相关寄存器?
可以参考这篇关于如何生成test patttern的应用手册: