This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们目前正在打算使用ds90ub953、ds90ub954和TDA4VM使用serdes通路,但是目前ds90ub953暂未获取。
因此我们打算使用ds90ub954中的pattern generator生成图形模拟输入信号。现有两个问题想明确:
1.我们目前将ds90ub954供电,并将其与TDA4VM相连,并且使用usb线将ds90ub954的J2端口与电脑的usb端口相连。LaunchPad成功识别ds90ub954。如果要生成内部图形,这样连接是正确的吗?还需要usb2any这个器件吗?
2、如果需要使用USB2ANY,我们在文档中看到“There are two methods to use the USB2ANY to communicate with the 953/954 EVMs. The first method is to simply connect the USB to Mini-USB cable to the USB port of your computer and the Mini-USB ports on the EVMs, J9 for the 953 EVM (see Figure 2-2) and J2 on the 954 EVM. If using the first method, skip to Section 3.3. The second method is to use the pinout of the USB2ANY. Figure 3-2 shows the USB2ANY pinout with the I2C pins highlighted. Typically, jumper wires are used to connect these to the 953/954 EVMs. ”
第一种方式中没提到使用USB2ANY,我可以理解为第一种方式就是使用usb线缆将ds90ub954与PC相连吗?如果是这样的话是否就对应了我们的连接方法?
目前,我们做的工作有:
1、ds90ub954供电,并将其与TDA4VM相连,并且使用usb线将ds90ub954的J2端口与电脑的usb端口相连
2、launchpad成功识别954,并且可以读取其I2C地址。(我们注意到我们没有pattern generate 这个选项卡)
3、运行脚本文件,间接生成内部图像。raw12 1920*1080
4、查看CSI_STS的值,发现始终为0;
您好,抱歉回复晚了。
使用USB2ANY的目的是还可以通过外部I2C去控制954.
ALP没有出现pattern generator 这个选项,可能是使用的ALP的版本不是最新的,您看下您是否使用的是这个版本的?
有影响的。下面这个ALP profile update有安装吗?需要把这个也安装上。
您好,您是否有安装下面的ALP-profile-update软件?安装这个更新版本之后,会更新很多器件的profile,所以ALP的任务栏也会有所不同。
如果仍不行,再联系。
您好
我在DS90UB95x-Q1 Serializer Evaluation Module这篇文档中看到usb2any的两种使用方法,第一种只提到使用usb-miniusb的线缆连接PC端的USB以及ds90ub954端的mini usb( J2 on the 954 EVM),并没有真正用到USB2ANY这个器件是吗?
第一种方法和第二种方法是等价的吗?
不等价。
第一种方法是使用USB to Mini USB cable,USB 接PC,Mini USB接 EVM板。
第二种方法是使用I2C 接EVM板子,USB接PC。可以看到USB2ANY板有片上MSP430 作为主机进行I2C控制。
感谢解答,所以我们可以理解为第一种方法只使用了USB to Mini USB cable来连接PC和EVM板对吗?
您好,在没有camera和串行器的情况下配置DS90UB954-Q1EVM的Pattern Generator模式,必须用第二种连接方法吗?
第一种方法是使用USB to Mini USB cable,USB 接PC,Mini USB接 EVM板。
第二种方法是使用I2C 接EVM板子,USB接PC。可以看到USB2ANY板有片上MSP430 作为主机进行I2C控制。
所以我们可以理解为第一种方法只使用了USB to Mini USB cable来连接PC和EVM板对吗?
是的。
在没有camera和串行器的情况下配置DS90UB954-Q1EVM的Pattern Generator模式,必须用第二种连接方法吗?
是的,看下面几种pattern 的配置,需要使用I2C 进行控制。USB2ANY的I2C接口可以起到这个作用。
usb2any的指示灯不亮可能是什么问题呀?
参考Table 1指示灯的几种状态的含义,指示灯不亮可能没有供电,其次就是USB cable没有插入。