Part Number: DS90UB928Q-Q1
问题现象:
现象描述:在Full模式下(时钟频率85Mhz),显示器出现竖条纹(所显示内容为相机拍摄的内容)。
捕获波形:出现问题时发现DS90UB928QSQX,通道X0、X1、X3高速未解串出数据出来,数据丢包,仅X2解串出数据;
临时解决方案:更换IC为421/422后不再复现此问题;
需求: 如何定位和解决丢包问题?
连接方式:
DS90UB927QSQX端连接(cameralink接口)相机
DS90UB928QSQX端连接(cameralink接口)采集卡
传输内容:
DS90UB927QSQX将4路LVDS信号和1路CLCK信号串行传输(时钟频率85Mhz),
DS90UB928QSQX将数据解串后发送给采集卡。
- 出现竖条纹情况下(黄色927输入,绿色928输出)