![](/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/59/pastedimage1706167857959v2.png)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在有点儿事,空了我检查下您的电路。
目前失效芯片的百分比大吗?是不是在官网购买的?
不大 其他项目没有这种情况,同一批物料别的项目板子上没有出现这种问题,就只有这项目板子才出现,50张有4-5张,这项目主要是海上应用,所以帮忙检查下我们电路是否有问题
您好,我看了下电路,没有看出什么问题。
模拟地和数字地电路是接的同一个地,那么在layout时注意分开最后通过磁珠 接在一起即可。
抱歉,补充下有两点需要注意:
MDC这里我看和MDIO都上拉1.5Kohm了。MDIO需要,MDC不需要。
其次就是TD+-和RD+-这里差分对建议接1:1变压器到connector端。并注意100ohm阻抗匹配。
您的意思是TD/RD这里没加变压器是吗?应该不会导致芯片损坏。
参考这篇FAQ关于以太网PHY transformerless的应用,除了DP83867不支持之外,其他下面几款基本上都可以不加变压器,但是一般距离比较短比如背板应用可以不加,您参考下这篇FAQ:
我们是网口内部集成了的变压器,那这种情况备烧坏是我们电路问题还是哪里问题呢
网口内部集成变压器的话,那PHY端TD/RD到网口端相当于被变压器进行了隔离。如果没有变压器的话,那通过电路来看PHY端的TD/RD 直接和connector端连接,这是不推荐的,没有变压器也需要中间使用AC耦合进行隔离。
至于短路的情况,因为您提到不是所有的板子都有这个情况。那如果可以的话可以做个交叉试验,将短路的芯片放到正常工作的板子上看看是不是有问题。
或者正常工作的PHY放到短路的板子上,验证下是不是板子的问题还是芯片的问题。
其次,目前只是这几个引脚短路 ,其他引脚电压都正常的吗?要确认这几个引脚是否给了超过它能承受的最大电压,这样的话芯片会收到过应力EOS的影戏会导致芯片局部损坏。
抱歉,我们暂时不提供这项服务,给您带来不便非常抱歉。